This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503634/hd3ss3220-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用了此器件。 在查看 VCC33和 VDD5的电流消耗详细信息时、我无法在数据表中找到 VDD5的电流消耗规格。

您能否确认我们在设计中应该考虑的 VDD5电流消耗的典型值和最大值?

此致

Rakshitha.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    任何更新!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakshitha:

    很抱歉耽误了很长的时间来回答这个问题。

    对于5V 电源轨、典型功耗应 约为100uA。 遗憾的是、我们没有记录该电源轨的任何最大电流特性。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan Kitto、

    感谢您的确认。

    此致

    Rakshitha.k