This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641EVM:意外过流保护

Guru**** 2388080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514932/tps1641evm-unexpected-overcurrent-protection

器件型号:TPS1641EVM

工具/软件:

大家好:

有人能帮助我找出这里的问题吗? 为什么无法根据数据表中的过流公式设置电流?

e2e.ti.com/.../eFuse-EVB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是调试该问题的一些后续问题。

    1.如何测量 IOCP 电流? 请分享测试详细信息、如负载类型等

    2.能分享波形吗? 您可以探测 VIN、IIN、VOUT 和 FLT。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    1.我使用了电子负载作为负载  

    2.我有另一组测试数据和波形供您参考
    e2e.ti.com/.../eFuse_2D00_MCM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eechaw、

    感谢您的详细说明。

    您是否在 CC 模式下使用电子负载?

    电子负载中的 CC 模式会干扰电流限制和保护电路、就像连接两个串联的电流源一样。

    请检查电阻负载以实现准确测量。  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

     我尝试 CR 模式的 结果是相同的, 我甚至尝试了  一个并联的真实电阻器,一个加载,它仍然是一样的, 当我连接第七个电阻器时,电子保险丝切断 奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eechaw、

    明天我们就可以在线讨论这个调试问题。

    我已向您发送申请。 我可以共享我的邮件。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit  

    我收到您的邮件、但 没有看到邀请、请再次发送、

    同时,我要求另一个办公室的同事进行测试,结果如下。 我们仍然无法很好地恢复数据表中的过流公式。 这里的差距是什么?

     e2e.ti.com/.../TPS1641EVM-test-data-0522.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eevhaw、

    我没有您的邮件地址。 请向我发送联机讨论邀请。