This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:建议使用 UCC28881进行 FSL336LR 更换...

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515434/ucc28881-suggest-ucc28881-for-fsl336lr-replacement

部件号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28911

工具/软件:

尊敬的团队:

我建议使用 UCC28881来替换 FSL336LR、但客户需要 较低 Ron 的解决方案。

是否有其他关于客户申请的建议?

www.onsemi.com/.../fsl336lr-d.pdf

由于尺寸限制、客户使用降压拓扑而非变压器。

我们建议使用 UCC287502、但他们无法使用它。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最接近 FSL 器件的是 UCC28911、其 Rdson 低于 UCC28881、可支持更高的功率。

    请详细说明为何不考虑 UCC287502。 FSL 开关频率固定为50kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    由于尺寸限制、客户选择了 降压拓扑 而不是使用变压器。 因此、它们不会选择 TPS287502。

    同样的原因、UCC28911不适用。

    竞争产品 与 UCC28911:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在左图中将 UCC28911配置为高侧降压转换器。 以下示例设计

    https://www.ti.com/tool/PMP10767

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复!