This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:ILIM -限制最大输入电流-器件总电流或连接至 BAT?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24192I, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517686/bq24192-ilim---limit-maximum-input-current---total-device-current-or-to-bat

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ24190、、、

工具/软件:

您好、该器件的数据表指出:为安全运行、bq24190、bq24192、bq24192I 在 ILIM 上有一个额外的硬件引脚、用于限制 ILIM 引脚上的最大输入电流。 这是针对流入 BQ24192的所有电流而言、还是仅限制流入电池的电流?

谢谢、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    这用于输入电流限制。 实际输入电流限值是由 ILIM 和 I2C REG00[2:0]设置的模拟下限值。 ILIM 引脚上编程的最小输入电流为500 mA。

    谢谢、

    Ning