This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:Vout 有很大的噪声

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515482/tpsm863252-vout-is-very-noisy

器件型号:TPSM863252

工具/软件:

I 设计电源系统(3.3V 形式12.0V)
Vout 有很大的噪声(Vp-p = 92mV - 116mV @ Iout=01A - 3A)



我阅读了数据表(8.4.1版式指南),但找不到问题。
反馈线路从负载端子通过接地防护装置进行布线。
这可能是什么原因?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:  

    从波形可以看出、它看起来像是由于探头拾取而产生的开关尖峰。 您需要遵循适当的探测技术。

    有关更多信息、请参阅此处: 用于测量电源纹波的示波器探测技术

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用电源导轨探头(TRP1000)并在输出电容器端进行测量、如下图所示进行连接。


    我的噪音抑制措施是否不足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、 长电缆是我的担心-直到探头。 您可以直接在板上进行探头吗、我是说是指板上的探头尖端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 U.FL 连接器并连接了一个探头来检查,但没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、能否先拆焊电缆。 如果仍然相同、请尝试为 Vo 纹波通道启用带宽限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了电缆。 但没有变化。
    我设置了带宽限制。 然后重试。
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、对于您连接的第一个具有20MHz BW Limit 的波形、到底是什么峰峰值纹波?  

    我阅读了数据表(8.4.1版式指南),但我找不到问题。
    反馈线路从负载端子路由到接地防护装置。

    此外、我假设布局得到了很好的遵循。 输出电压纹波确实有开关尖峰过载、并且是由于耦合引起的-您是否可以尝试在输入和输出端添加100nF/0.1uF 电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    Pk-Pk 约为50mV @ 20MHz 带宽限制。
    我发现了电路布局错误。
    开关与另一条电源线并排放置。
    我认为这种噪声是从谐振器电力线产生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理!