This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660总线模式和测试选项问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500328/ucc25660-ucc25660-bust-mode-and-test-option-problem

器件型号:UCC25660

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

有关将 UCC25660用于400V 至50V 半 LLC 转换器客户设计的问题、请向您寻求帮助:

  1. 能否请提供 UCC256602的仿真模型?

  2. 计算工具(UCC25660x Calc_1.0.xlsx)不包含有关如何设计补偿器的信息。 您能就此为我们提供帮助吗?

  3. 关于测试选项、您能否解释一下如何解释并帮助我们选择合适的值?

  4. 关于突发模式、您能否说明 VLLA - VLLB (V)为1.754时与 VLLA - VLLB (V)为0.617时的工作差异?

 

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    我们将很快发布 Simplis 模型。  

    该参考设计有多个参考设计、您可以参考它们来进行补偿器设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc2566

    您是否可以联系我们的 FAE 以获得其他问题的详细解释? 我们可以直接与您合作。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    您能告诉我 Simplis 模型何时发布吗?

    我尝试在 WebBench 上为 UCC2566x 运行仿真、但它显示"此设计未启用仿真"。

    由于 UCC2566x 配备了新的 IPPC 控制、我们不确定如何继续进行补偿器设计。

    您知道其他客户是否成功设计了补偿器吗? 遗憾的是、我们没有仿真工具或详细的 IC 信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    Simplis 模型应在本月末在线提供。  

    我们有其他客户使用 IPPC 功能和适当的补偿器设计的成功案例。 TI.com 上有许多参考文献、您也可以利用这些参考文献。

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    如果没有可用的型号和 IC (具有 IPPC 功能)的详细参数、客户如何设计补偿器?

    在 EVB 上尝试并出错?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    我理解您的观点、我们正在编写一份应用手册来讨论这个特定主题。

    我们将在本月末发布该模型。  

    同时、请随时将原理图发送给我们进行审核。

    感谢您的理解。

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    请参阅附件了解 UCC256602的相关信息、请帮助进行检查。

    Thanks.e2e.ti.com/.../UCC256602_5F00_Feedback-to-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尽快回复您。

    您位于台湾吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您的耐心。

    以下是问题3和4的答案。

    TSET 引脚用于设置保持 IPPC 运行时的最小开关频率。 为了更好地理解、请参阅数据表的7.3.2部分和 UCC25660的设计计算器。  提供的图像说明了相同的情况。

    使用 LL 引脚、可以配置系统在什么输入功率级别下进入突发模式。

    在这里、我附上了 VLLA-VLLB=0.617V 和1.754V 时的设计计算器剪辑。 通过使用设计计算器、您将得到 HF 突发进入和 LF 突发进入电压。 基于此、当 VFB 副本低于 HF 突发进入电压但高于 LF 突发进入电压时、它将进入 HF 脉冲跳跃模式。 (下图所示)为了更好地理解、请查看数据表的第7.5.3.2节。

    接下来是您的问题:如果您选择 VLLA-VLLB 为0.617、并且选择数据包停止(VLLB)为1V、则 HF 突发条目为1.429V、LF 突发条目为 VFB 副本的1.250V。 同样、在 VLLA-VLLB =1.754的情况下、如果选择 VLLB  为1V、HF 突发条目为2V、LF 突发条目为 VFB 副本的1.667V。

    较小的数据包停止会降低退出 LF 突发段的功率级别。

    UCC25660x 数据表

    数据表和设计计算器

    您的原理图正在审核中。 我们会尽快回复您。

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的解释。

    我知道什么时候能得到 shcemait 的反馈吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:  

    如 Ning 所述、UCC25660x  模型将于本月末发布。

    模型是否会按时发布?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    在原理图中、以下标记为 VCC 的所有操作都相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    我会回到您的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    次级侧有一匝绕组、可 为补偿器电路生成 VCC2。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    您能否分享更新后的原理图、因为之前的原理图不包含 VCC2。

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    请参阅随附的 PDF 文件。

    R21/10K 欧姆的用途是什么?

    我可以将其更改为0欧姆值、这是否会对闭环控制产生任何影响?

    e2e.ti.com/.../UCC256602_5F00_Feedback-to-TI_5F00_20250430.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marco 的原理图。

    R21是计算 I OPTO 电流、以便计算 VFB 副本。 您可以将其减小到5K Ω 或任何其他值(最好以 K Ω 为单位)、但不能减小到0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您的耐心。

    以下是对原理图的注释。

    • 必须降低 LM 值。 (为了获得更好的增益曲线、Ln=Lm/Lr 应在3到6的范围内)
    •  必须降低 Rsns 值、否则会不必要地进入过流保护模式。
    • R57、C46、R18连接到 VCC2、不再是快速环路、因此需要启用 C23、R20 (圈出)以获得更好的响应。 并在给电路板上电后反复研究无源器件的值。
    • 在这里、我按照您的原理图 e2e.ti.com/.../UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0_5F00_default.xlsx 更新了设计计算器

    请遵循此步骤并进行必要的修改。

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您发送编修。

    我将按照您的建议参数修改电路。

    顺便说一下、  

    您能否提供 UCC25660x 的 SPICE 模型用于仿真?

    B.R.  

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    我们没有 UCC25660x 的 SPICE 模型、但您可以使用我在这里分享的设计计算器。  

    UCC25660x 的 Simplis 模型即将上线。

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yami:

    好的、请在 Simplis 模型可用时提供给我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    亚米尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yami:

    我刚刚从 TI 站点获得了信息、UCC256602将永远不会发布、并且器件型号将由于 RTM 而更改为 UCC2566612。

    我?知道这些器件之间的差异…(封装尺寸、电气特性等)  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    下面是这些变化。 UCC2566612与 UCC256602引脚对引脚兼容:

    –TSET 强制突发模式保持

    • 可与软输入/输出突发模式配合使用、以防止在软输入/输出操作期间意外出现突发模式

    –软输入/输出突发模式

    • 这一特性进一步降低了产生可闻噪声的可能性

    –TSET 增益简化

    • 将过流和过载保护阈值去耦。 新的计算器将帮助计算设置方法。

    突发模式下输出纹波更低

    更快的负载瞬态响应

    提高抗噪性

    –在 ISNS 引脚上添加了80ns 抗尖峰脉冲滤波器

    突发到正常模式添加迟滞

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK 和 Yamini:

    感谢您的详细说明。

    顺便说一下、  

    我们可以使用 UCC256612来对半桥 LLC 进行开环测试。

    您对此测试有何建议? 在引脚5 (FB)上添加一个可变电阻器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    您的查询正在审核中、

    我们会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    感谢您的耐心。

    为了执行开环测试、您必须在 FB 引脚与地之间使用灌电流。 这可以使用运算放大器来实现。

    此致、