This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:输出电流随温度降低

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517472/tps548a28-output-current-derating-with-temperature

部件号:TPS548A28

工具/软件:

您好:

我的客户对 TPS548A28的使用有以下疑问:

问题1: 如果您有任何数据需要确认 TPS548A28的输出电流降额、请提供该数据。

问题2:  他们希望在以下条件下使用 TPS548A28。

    - VIN = 12V、VOUT = 3.3V、IOUT = 9A (max)

    如果系统内部温度较高、而器件温度高于100摄氏度(不高于125摄氏度)、那么是否存在任何预期问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    您是否询问在 环境温度为100°C、VIN = 12V、VOUT = 3.3V、IOUT = 9A (max)的条件下、是否可以使用 TPS548A28?  

    WEBENCH 能够根据我们的 EVM 提供估算值。  

    Power Designer 吧

    • 输入 Vin、Vout、Iout、Ta、FSW、
    • 点击右上角的 EXPORT
    • 向下滚动到"图表"、然后单击"查看更多图表"
      • 单击 IC (下一步) TJ
    • 该设计不允许环境温度为100°C。

    这是在80°C 的环境温度下测得的值:

    这是在50°C 环境温度下的值:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我的客户咨询基于器件的结温。

    由于热分析表明 TPS548A28的温度将超过100度、因此他们想知道 TPS548A28的输出电流随温度降额。

    此时的环境温度预计约为80摄氏度。

    是否有任何有关输出电流随器件温度降额的信息?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    如果结温未超过125°C 的结温、输出电流将保持稳定。 不过、这取决于器件的环境温度。  

    通过80°C 的环境温度、您可以看到 Tj 估计值约为118°C。 效率会随着温度升高而降低、但输出电流应保持不变。  

    此致、

    Ryan