This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:询问 TPS53513 EN 到 VOUT 启动时间变化

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517456/tps53513-inquiry-on-tps53513-en-to-vout-startup-time-variation

器件型号:TPS53513

工具/软件:

你(们)好

我一直在查看 TPS53513数据表、并想阐明 EN 到 VOUT 的启动时间。

根据 第7.3.2节 和 图33 (上电序列波形)、
当 EN 引脚电压上升至高于使能阈值电压(通常为1.4V)时、控制器进入其启动序列。
然后、控制器使用第一个400 μs 来校准连接到 RF 引脚的开关频率设置电阻、并将开关频率代码存储在内部寄存器中。

然而、在我们的测试期间、我们观察到从 EN 激活到 VOUT 输出启动的总时间始终测得为 1.129ms、



・数据表

您能否确认以下几点?
・从 EN 激活到启动 VOUT 输出的总时间为1.129ms 是否可以接受?
・这方面是否有更详细的文档、延迟时间的最大值是400us 吗?

谢谢、此致

Chunli Liang