This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002EVM:并联2或3个正向隔离式转换器、可通过次级同步 MOSFET 实现更高功率

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002EVM, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515776/ucc39002evm-paralleling-2-or-3-forward-isolated-converters-for-increased-power-with-secondary-syncrhronous-mosfet

器件型号:UCC39002EVM
主题中讨论的其他器件: UCC39002、UCC29002

工具/软件:

尊敬的先生:

我们购买了一个 UCC39002EVM 板来测试负载共享概念。 但并联模块时会遇到一些问题。 如果没有 OR-ing 二极管或 MOSFET、则无法连接两个正向隔离转换器。 在这个正向转换器中、我们使用自驱动同步 MOSFET 进行次级侧控制、而不是使用二极管。

我们对该 IC (ucc39002)有一些疑问。

1.这个 IC 可以与同步控制模块配合使用吗? 或者我们是否需要一些额外的保护电路、例如 OR-ing 二极管或 MOSFET。

谢谢、

Seenivasan O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seenivasan、  

    UCC29002负载共享控制器不关心电源模块是否具有同步整流器、但是模块本身可能需要一些保护(例如 ORing 二极管或 MOSFET)来防止 N 模块之间的反向电流。  这是因为 SR FET 在模块之间不同步。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich。

    我可以要求您分享任何建议的原理图或设计吗?

    我假设每个模块输入都需要一个 ORing MOSFET。 在此假设中、我是否正确?

    建议如何驱动 ORing MOSFET? 我可以避免昂贵的栅极驱动器吗? 可能是像 TPS24xx 系列这样的 O 形环控制器?

    假设每个模块的负载约为12V/8A、假设环境工作温度为70°C、您建议使用什么作为 MOSFET 的额定电流? 即我应该计划降额多少? 我想说的是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seenivasan、  

    正确的是、每个模块输出(而不是输入)都需要一个 OR-ing MOSFET。  
    TPS24xx 系列等控制器可以工作、TI.com 上现在可能会提供较新的 OR-ing 控制器。  

    我不支持 OR-ing 控制器、因此无法回答有关其使用以及如何选择 MOSFET 的问题。  
    请将这些问题作为 TPS 器件型号的专用主题发布到 E2E 上。  然后由相应的专家回答。  

    本应用手册可以帮助您配置 TPS... 使用 UCC29002: https://www.ti.com/lit/pdf/slua550 

    此致、
    Ulrich