This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746EVM 无响应、bqStudio 无法检测到

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507903/bq27z746-bq27z746evm-not-responding-and-unable-to-be-detected-by-bqstudio

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好、

我使用 BQ27Z746EVM、我有3个电路板、现在所有电路板都没有响应、bqStudio 无法检测到它们。

我发现、如果我停止固件的编程一半、电路板将不再响应。

有没有办法恢复这种情况?

谢谢。此致、

Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、

    您在董事会中最后做了什么? 如果不进行电源复位、断开和连接电芯、则无法恢复电池包。 我最好的建议是确保硬件连接正确、例如电量监测计与电芯连接、ev2400与电量监测计连接。 我连接了 EVM、提供了设置电量监测计的详细信息。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuch4a/sluuch4a.pdf?ts = 1745950636504&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27Z746EVM-047

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我在电路板上最后做的是对黄金映像进行编程、但我中途停止了它。

    我曾尝试断开并重新连接 电池、但电路板仍然没有响应(bqStudio 无法检测到)。

    我们担心在黄金映像编程过程中 USB 连接意外断开、BQ27Z746将无法响应、也无法在生产线中重新编程。

    如果发生上述情况、可以做些什么?

    谢谢你。

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、

    我们还没有看到电路板正在编程、这种情况通常不会发生。 如果在编程期间断开 USB 连接、可能会解释器件无响应。 不过、如果在适当的电压、电流和温度参数内使用器件、以及器件在编程期间未检测到 ESD、影响等、则该器件应正常编程。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如果编程中途停止、并且 IC 没有响应、唯一的方法是替换 IC?

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo、

    如果在通过拔下并重新连接电池组来执行硬复位后、确认使能引脚已被拉动、并且通信线路连接正确、则需要更换 IC;这是假设它以某种方式遭到损坏。

    谢谢您、
    Alan