This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在低侧 FET 开关和 OTP 编程中使用预充电驱动器

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517240/bq76942-using-precharge-driver-in-low-side-fet-switching-and-otp-programming

器件型号:BQ76942

工具/软件:

我计划使用 BQ76942的 OTP (一次性可编程)特性、并使用低侧 FET 配置系统。 我想在没有主机处理器的情况下完全实现预充电序列。 具体来说、OTP 配置是否可用于在检测到负载或开始放电时开始导通 PDSG/PCHG FET、然后在定义的延迟后或达到电压阈值后、切换至 DDSG 和 DCHG FET 的控制?
在 BQ76942技术参考手册中、主要在使用 CHG 和 DSG 引脚(这些引脚是高侧驱动器)以及 PCHG 和 PDSG 进行高侧 FET 开关的情况下描述了预充电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有反应?? 期待快速响应、请提供帮助