This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180的谐波调试问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517427/ucc28180-harmonic-debugging-issue-of-ucc28180

部件号:UCC28180

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

客户在调试 UCC28180时、遇到了难以调试的谐波。 那是非常糟糕的。 具体情况如下所述

当输入电压为480V 时、即输入高电压且驱动轻负载时(例如、在10%、5%到30%之间)、PF 值和谐波相对较差。 然后、当驱动波形扩展时、发现在交点处频率不稳定、存在周期性跳频现象。

具体测试波形、测试数据和电路图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、  

    我同意、在这些测试条件下、输入电流波形看起来不是很好。  

    但是、如果我正确解读了 Chroma 功率分析仪的显示、26.648值是 a %、我相信它是% THDi。  
    但是、假设27%的失真不是很好、那么 PF 等效值为0.9654。

    色度计显示 PF 实际上为0.6886、这意味着大部分低 PF 是由 EMI 滤波器中电流与 X 电容的相移所致。   
    0.6886/0.9654 = 0.7133、因此0.7133是 PF 的元件、该元件是相对于输入电压的相移 X 电容器电流导致的。

    在非常高的输入电压和低负载下、PF 始终会显著下降、因为大部分交流输入电流变为容性电流、而不是负载电流。  

    EMI 滤波器未显示在原理图中、但减少 X 电容器的数量将提高 PF。  还将 Cin 值(C883和 C885)从2uF 降至1uF 或更低、这也有助于降低 THD 以及更小的相移。  

    未提供此 PFC 的最大功率级别。  我假设 电子负载显示为217.4W、约为满载的10%。  
    在高电压和轻负载条件下、UCC28180的 VCOMP 引脚电压将接近~0.5V。   

    PWM 斜坡斜率遵循数据表第31页上的公式、VCOMP 接近0.5V 会导致 M2 =~0V/us。   

    尤其是如果 VCOMP 上的纹波导致 Vvcomp 降至0.5V 以下、则 PWM 斜率变为0、并且不会有 PWM 脉冲。  
    因此、 我认为、 由于 VCOMP 电压过于接近内部0.5V 阈值、最后一个屏幕截图中缺失的 PWM 脉冲只是跳过了脉冲。  
    跳过某些脉冲没有好处。   
    我认为在负载更轻和空载条件下会跳过更多脉冲。  

    此致、
    Ulrich