This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A0233PDBVR 过热、在3.3V 下无输出

Guru**** 2813555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517313/tps7a02-tps7a0233pdbvr-overheating-and-no-output-in-3-3-v

器件型号:TPS7A02

工具/软件:

大家好、我使用 TPS7A0233PDBVR LDO 从锂离子电池或 USB 5V 电压为 GPS/LoRa 跟踪器生成3.3V 电压。 以下是电源‐部分的原理图:

在焊接之前、我测量了输入焊盘(引脚1 (IN)和引脚3 (EN))、在未连接电池的情况下读数均为5V。 然而、在焊接 TPS7A0233PDBVR 后、其数秒内会过热、并且绝不会调节至3.3V

这是我的 PCB 布局:

中间是 TPS7A0233PDBVR。 我对 PCB 设计不太熟悉、我的原理图和布局可能并不是最优的-任何建议都非常感谢。

我之前使用了 AMS1117、但其高压降使其不适合用于我的电池供电项目。 TPS7A0233PDBVR 是否适合我的需求? 如果不是、您会推荐哪款 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在您的设计中、3.3V 电源的典型负载是多少? 电路板未通电时、您是否可以测量3.3V 到 GND 的电阻?

    您的原理图看起来 不错、完全可读、我看不到 LDO 有任何电气问题。

    在您的布局布线中、 我假设这是一个具有+3.3V 和 GND 平面的6层电路板。 如果是这种情况、布局看起来正常。 在一些区域中、网络发生了双路布线(例如、R509的+Batt 有一个可以优化的额外过孔和网段)、以及一些可以将 GND 布线合并为单个布线和过孔的区域(例如电源多路复用器的引脚2和3)。 尽管如此、这些问题似乎都不可能妨碍设计工作。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项-我认为 TPS7A0233非常适合该应用。 低静态电流有助于延长电池寿命、尤其是在您的无线电和微控制器大部分时间处于睡眠模式时。  

    如果您的设计需要 LDO 提供更大的输出电流、我很乐意提供备选器件建议。

    此致、

    Alex Davis