This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:如何解封

Guru**** 2641035 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516693/bq27z561evm-011-how-to-unseal

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

您好、

我正在使用 EV2400和 BQ27Z561-EVM 进行测试、但器件被密封后、无法修改任何值。 您能告诉我如何将其解封吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinmyeong、  

    您可以使用右下角的"unseal_full_access"按钮来解封电量计、也可以参考下面的 e2e。

    E2E:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911872/bq27z561evm-011-unseal-and-full-access

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alan!!

    感谢您的支持!!

    按下"Command"(命令)窗口中的"Reset"(复位)按钮时、会切换回密封模式。 这是预期行为吗? 此外、有时在"Command"窗口中按下 UNSEAL 或 UNSEAL_FULL_ACCESS 按钮可以成功解锁器件、但其他情况下则无法解锁。 是否需要特定程序来解锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我按下 Command (命令)窗口中的 Reset (重置)按钮时、它会切换回 SEAL (密封)模式。 [/报价]

    -静置系统将电池电量计恢复到上次已知状态,因此通常可以看到它返回到密封模式

    但其他情况下则没有。 [/报价]

    -它可能是通信总线变得繁忙,因此你可以 通过让系统不"扫描"或"自动刷新是打开-单击以关闭"来防止这种情况

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]