This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:如何控制 TPS6508641断电序列?

Guru**** 2509505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512119/tps650864-how-to-control-tps6508641-power-off-sequence

器件型号:TPS650864

工具/软件:

您好、

 当 TPS6508641 断电时、我需要  使    EN 电源保持 低 电平    、然后 FPGA 断电、如何 确保   EN 电源     在 FPGA 断电期间保持低电平?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 TPS6508641 CTL4、启动断电序列、并且它应该来自外部。 如何在电路板上对其进行配置(用于上电)?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复到这么晚、  CTL4刚刚 上拉至 LDO3P3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何关闭 TPS6508641的电源?  

    如果将 POWER_EN 引脚驱动为低电平、则 TPS6508641将断电、这是一个外部驱动引脚。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是 我想问的、谁驱动 这个 PIN?    电源 EN 应该 由 Zynq MPSoC 本身驱动?  或者 我需要  MCU 来 控制该引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是 我想问的、谁驱动 这个 PIN?    电源 EN 应该 由 Zynq MPSoC 本身驱动?  或者 我需要  MCU 来 控制该引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表中的方框图展示了常开电源图示例、因此您可以直接将其连接到 LDO3P3、无需任何上拉电阻。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     常开电源图 意味着 全电源域  请勿单独断电、 仍 需要控制 FPGA 的 电源关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从 TPS6508641移除 VIN 后、LDO3P3将变为低电平、这会使 CTL4 (连接到 LDO3P3)(POWER_EN)变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   ,这是紧急关机情况,  如果我想实现 正常关机 (图2),我该怎么做?

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当 Sathish 不在办公室时、我可以帮助提供支持。

    POWER_EN (CTL4)取决于系统的设计和所需的使能控制。  

    不需要外部 MCU、通常情况下、POWER_EN 可以连接到按钮电路、电源正常信号或任何其他 启用/禁用电源的方法。  

    所需的通过外部按钮信号、I2C 信号或电源正常监控来启动断电序列的方法是什么?
    这有助于确定最佳的连接方法。  

    此致、  
    Sarah