This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bqstudio - BQ49Z50EVM-561:无法读取正确的电压值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516801/bq40z50evm-561-bqstudio---bq49z50evm-561-cannot-read-correct-voltage-values

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用视差中的电阻器以$S 配置起诉一个电芯模拟器。 正在读取所有值。 但我似乎不明白为什么电压变化较小。
使用 直流电源 I A、为 EVM 提供14.4V 的电压电源。 根据该读数、电池读数应为3600mV、因此我正在读取全部4节电池的值为1300mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manan、

    这可能是需要在 BQstudio 中更新的校准问题、也可能是电源问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下必须进行哪些配置更改吗? 我尝试查看这里的变化,我无法 识别任何东西。
    我正在使用电池仿真器、它使用具有4芯串联配置的电阻器和直流电源(16V、1.6A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还随附了其他有关数据存储选项卡的屏幕截图:
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manan、

    当我提到"校准"时、我指的是下面所示的校准选项卡

    我正在使用采用具有4S 配置和直流电源(16V、1.6A)的电阻器的电芯仿真器

    -请参考下面的视频设置电池电量计

    设置并投入生产:
    https://www.ti.com/video/5833131913001

    谢谢您、
    Alan