This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820和 BQ25820EVM - BATFET 控制

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517660/bq25820-bq25820-and-bq25820evm--batfet-control

器件型号:BQ25820

工具/软件:

您好、  

您能否解释一下:  

FORCE_BATFET_O FF ( Power_Path_ Reverse_Mode_Control 寄存器)

和 EN_BATFET_IDEAL_DIODE 进行充电

以及两者之间的关系  


通常、在 EVM 中、我可以独立控制 ACDRV (外部输入 MOSFET 驱动器)和 BATDRV (电池 MOSFET 驱动器)吗?

我要进入以下状态:

存在 VIN、禁用充电、并且电池不会自动(这意味着可以选择将其关闭)为系统负载供电

BR

Shachar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    Unknown 说:
    和 EN_BATFET_IDEAL _DIODE

    当器件转换为仅电池模式时、BATFET 通过理想二极管控制(如果 EN_BATFET_IDEAL_DIODE = 1)导通、以防止在系统电压高于电池电压时反向电流流入电池。 BATFET 栅极采用较高电压进行调节、以减少 RDSON、直到 BATFET 完全导通。 此时、BATFET VDS 随放电电流线性增加。 当禁用理想二极管模式(EN_BATFET_IDEAL_DIODE = 0)时、器件通过 IBATDRV_REG 导通 BATFET 栅极。 这为 BATFET 提供了快速导通转换。 理想二极管模式还会在环路处于稳压状态时消耗来自电池的较高静态电流。

    [报价 userid="529180" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517660/bq25820-bq25820-and-bq25820evm--batfet-control ]FORCE_BATFET_O FF ( Power_Path_ Reverse_Mode_Control 寄存器)

    这会在仅电池模式下运行时关断 BATFET。

    Unknown 说:
    Vin 存在、充电已禁用、电池不会自动(意味着可以关闭电池)为系统负载供电

    如果您为 ACFET 使用外部驱动器、则应可执行此操作。

    此致、

    基督教。