This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145过热

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517815/lm5145-lm5145-is-overheating

器件型号:LM5145

工具/软件:

  e2e.ti.com/.../0363.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm

我在电路板中将 LM5145用作40V 稳压器。
输入电压为48V。
当输入电压为48V 时、电路板过热、因此 LM5145已损坏。
我使用 LM5145_quickstart_calculator 设计了该电路。
请查看我的设计并帮助我。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是另一个线程的副本。 根据建议、请使用 LM5145快速入门计算器来优化功率级组件并检查功率损耗。

    此致、

    Tim