This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用 bq40z50-R2的高容量电池组

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514813/bq40z50-r2-high-capacity-battery-pack-using-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

我想使用3S20P 配置中的5Ah 电池开发一个容量为100Ah 的电池组。

如果我使用 bq40z50-R2、则最大容量不适合65Ah。

我可以调整比例因子来使用它吗?

例如、将其减小为1/10、以便100Ah 表示为10Ah。

如果可能、是否不需要调整电流标度?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bonggeun、

    尽管 BQ40z50r2链接中没有指向 Current 的调节参数、但用户可以通过"Calibration"选项卡来操作电流调节。 在示例中、您可以应用10A 电流并在"Calibration"选项卡中将其配置为1A、这意味着通过器件的10A 电流将被视为1A。 您需要更新与电流相关的每个参数、并且分辨率也会下降。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan Frias

    上所述、对于容量超过65Ah 的应用、设计容量电流校准的比例是否1/2 (例如100Ah→50Ah / 1A→0.5A)?


    TI 是否正式推荐这种方法?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bonggeun、

    为了提供一些无缩放的参考帧、最大设计容量为32、767mA;但为了实现65Ah、我们通常建议用户通过校准进行缩放。 在100Ah 的应用中、虽然您可能遇到的最大问题是系统内的分辨率损失、这意味着您将受到 SOC %精度的影响以及大量的并联电芯。

    谢谢您、
    Alan