This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:可以将多个4s2p 电池组与每个具有自己的 BQ40Z80 BMS、然后有自己的 BQ24617进行充电的电池组并联

Guru**** 2464160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517231/bq40z80-can-multiple-4s2p-cell-packs-be-placed-in-parallel-with-each-pack-having-its-own-bq40z80-bms-and-then-there-own-bq24617-for-charging

产品型号:BQ40Z80
主题: BQ24617中讨论的其他器件

工具/软件:

可以将多个4s2p 电池组与每个具有自己的 BQ40Z80 BMS 和 BQ24617的电池组并联放置、然后使用具有适当额定电流(例如每组3A)的常见外部电源为其充电(假设每组3A) 、有哪些优缺点和避免的缺陷?  是否有更好的方法可以做到这一点?  能否将所有输出连接在一起来运行负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    我建议深入研究电池监测系统、因为它们可堆叠并可以组合在一起。 电池电量监测计并非以这种方式使用。

    显示器页面:
    https://www.ti.com/battery-management/monitors-balancers/overview.html

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监控器和平衡器是否也支持充电?  还是有这样的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    监控器支持充电和放电、如需更深入的问题、我建议咨询另一个 e2e、因为我不管理该产品线。

    谢谢您、
    Alan