This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PoE 供电设备 TPS2373xx/TPS2375xx 之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23754, TPS23731, TPS23751, TPS23752, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517672/tps23751-differences-between-the-poe-powered-device-tps2373xx-tps2375xx

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23731、TPS23734、 TPS23752、TPS23754、 TPS23756

工具/软件:

您好、

对于一个新项目、我要寻找一个功率约为15W 的 PoE 供电设备。 在主页上、我可以找到很多器件。 各类型之间有何区别? 我知道有反激式或有源钳位正激式和 PoE 级别。

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于13 - 25.5W 应用的 PD 芯片、  TPS2373xx 比 TPS2375xx 新 。 在一般应用中、 建议使用 TPS2373xx。 请参阅以下差异:

    TPS23731/4 (PD + PWM 控制器)、最新:
    -            符合 IEEE 802.3bt 标准、AT
    -             0.3 Ω(典型值) 热插拔
    -             TPS23731支持反激式; TPS23734支持反激式/ACF (两者都有内部误差放大器,可配置为低侧 SW 降压转换器)
    -             支持初级侧调节(无需光耦合器反馈)
    -             支持自动维持功率特征
    -             用于 EMI 的可编程频率抖动
    -             支持软停止
    -             支持适配器优先级
    -        VSON45 (7mm x 5mm)

     TPS23751/2 (PD + PWM 控制器):
    -            符合 IEEE 802.3at 标准
    -             0.5欧姆(典型值) 热插拔
    -             反激式,仅次级侧调节(无内部误差放大器)
    -             睡眠模式(禁用直流/直流,仅限 TPS23752 )和高效率轻负载模式(轻负载时自动降低开关频率)
    -             支持适配器优先级
    -             TPS23751:TSSOP16 (5mm x 4.4mm)、TPS23752:TSSOP20 (6.5mm x 4.4mm)

     TPS23754/6 (PD + PWM 控制器):
    -           符合 IEEE 802.3at 标准
    -             0.5欧姆(典型值) 热插拔
    -             TPS23754具有15V Vc UVLO;TPS23756具有9V Vc UVLO (用于低压直流适配器外壳)。
    -             两者均支持反激式/ ACF 有源钳位正激式(两者均无内部误差放大器)
    -             支持适配器优先级和低电压 PD 输入
    -        HTSSOP20 (6.5mm x 4.4mm)

    此致、

    DIAN