This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:需要帮助我检查原理图

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512783/tps23753-need-help-me-check-the-schematic

器件型号:TPS23753

工具/软件:

您能帮我看看这张图片吗? 有任何问题吗? 我们发现这里连接了标准 POE 电源设备、但没有输出。

我第一次使用此芯片、之前的经验告诉我握手可能没有通过。

请帮助我查看此原理图、并提供一些缺少输出的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您联系我们!

    由于5月国际劳动节后任务累积、我们需要更长的时间来回复 E2E。 请在2-6个工作日内回复您的问题。 很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心!

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    PR78和 PR36、PR12和 PR45组合在一起似乎很奇怪。 PoE 通常 Alt-A 是 PR12和 PR36作为一个组、Alt-B 是 PR45和 PR78作为一个组。   您可以尝试更正两对组合。

    此外、您能否在 C75处捕获波形? 想看看是否可以获得如下所示的波形(10V/div)  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个集成的以太网连接器、而不是离散的原理图。  这是描述内部连接的原理图。  以太网连接器内部包含一个隔离变压器和一个整流器。  此以太网连接器正常工作。

    C75、测试波形如下(1V/div)。

    最大电压仅为0.5V

    此外、TI 变压器未采用 TI 正式推荐的变压器。 我不确定是否会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我目前在时间银行、将在星期三回来。 很抱歉重播延迟、感谢您的耐心!

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    根据波形、检测可能已经存在问题。 我建议您仔细检查 PR12和 PR36是否分组、PR45和 PR78是否分组。 如果 将 PR78和 PR36、PR12和 PR45分组为所示的电路、则 PoE 将不起作用。

    我觉得变压器绕组偏置看起来可以接受。

    此致、

    DIAN