This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43D

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517503/ucc28c43-ucc28c43d

器件型号:UCC28C43

工具/软件:

目前从事的是一款峰值电流模式控制升压转换器。 我最近加入了最初设计它的公司、并使用了 UCC28C43D 控制器。

在查看原理图时、我注意到一些不寻常的设计选择。 例如、设计中不使用分流电阻器、而是使用电流互感器、这可能会避免与分流电阻器相关的散热问题。 通常、在使用电流互感器来检测开关电流时、应将其放置在 MOSFET 的漏极、以避免干扰控制 MOSFET 的栅源电压。 但是、这通常需要使用带有 CS+和 CS-引脚的差分输入 PWM 控制器来准确读取电流信号。 UCC28C43D 只有一个以地为基准的 CS 引脚。

此外、在我之前的设计中、我按照 Ray Ridley 的方法、使用了栅源电压以及 RCD 网络来实现斜率补偿。 如本设计中所做的那样、将 RT/CT 引脚用于此目的会让我感到不舒服。 我想做一些改变、但说服一些更具耐性的团队成员可能是一项挑战。

对于在基于 UCC28C43D 的设计中在 MOSFET 源极上使用电流互感器、您有什么想法?

谢谢Slight smile


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以在源极引脚上使用 CT。 使用 CT 而不是电流检测电阻器的主要目的是降低检测电阻器的功率损耗。