This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:PV 充电并不总是充电

Guru**** 2770545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517236/bq25798-pv-charging-does-not-always-charge

器件型号:BQ25798

工具/软件:

设置:  

- VBUS 与 VOC = 5.53V 且 Vmpp = 4.46V 的太阳能电池板相连  

-我正在使用对 MPPT 寄存器进行编程  

    

  
mppt_control.en_mppt = MPPT_ENABLE;
mppt_control.voc_rate = VOC_RATE_30S;
mppt_control.voc_dly = VOC_DLY_300MS;
mppt_control.voc_pct = VOC_PCT_3;
- VSISMIN 设置为2.5(最低它可以基于文档)
说明:  
-如果我用我的手阻止太阳能电池板,然后立即移动它,我可以看到充电 LED 指示灯,我们的板上打开,表明我们正在积极充电。  
-如果我离开阳光(办公室内部/有顶棚的走道下),走进阳光下,充电从未开始。 但如果我用手再次盖住面板并迅速发现它,它会再次充电。 不知道我在这里错过了什么。  
谢谢、  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    发生此问题时、您的能否提供寄存器转储?

    您能提供原理图吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,所以似乎我想出了问题. 芯片会进入其欠压保护状态、如第9.3.13.3节所述。 当检测到 VBUS 时、太阳能电池板会触发中断、但由于我处于阴影之下、因此低于 Vpoorsrc 阈值~3.3V、因此芯片停止开关、并发生7分钟的退避时间。 我把它放在阳光下待了7分钟,然后把它放在时间上。 在7分钟标记后、充电器确实会再次开始充电。