This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:针对小型电路板设计的 MOSFET 建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17585F5, CSD16406Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517783/bq2970-mosfet-recommendations-for-small-board-design

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD17585F5CSD16406Q3

工具/软件:

您好:

我 不太熟悉如何为 BQ29737选择正确的 MOSFET。 我的设计在 正常使用时采用了55mA 处 MicroUSB 电池充电器的4.2V 输入电压。 我的电路板是一款可穿戴器件、尺寸仅为19mm x 19mm、因此数据表中推荐的 CSD16406Q3 FET 会大一点。 我正在寻找封装尺寸与 CSD17585F5  https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/CSD17585F5/6559367相似的产品

如果能帮助选择 MOSFET、我们将不胜感激。 我不确定所选器件的 RDS ON 和 Vgs 是否足够。 在这种情况下、最大充电电流是否为55mA?

 在添加以下保护电路之前、我已经将原理图和空间附在 PCB 上(如果这样做有所帮助)。

谢谢你