This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:需要有关三相模式的详细信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137, LM5137F-Q1, LM25137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516760/lm5137f-q1-need-details-on-3-phase-mode

器件型号:LM5137F-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM25137、LM5137

工具/软件:

我们计划在即将推出的设计中使用两个 LM5137F-Q1控制器来获得四个稳压输出。 其中三个输出将配置为在三相交错模式下运行、而第四个输出将设置为不同的电压并独立运行。

此配置是否按预期工作? 在该设置中、处理 SYNCOUT 引脚的建议方法是什么? 是否有需要注意的其他硬件设计注意事项?

此外、除了输入电压范围外、LM5137和 LM25137之间是否还有任何其他显著差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    第二个 IC 配置为多相后、其误差放大器被禁用、因此无法在上述配置下运行。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有几个关于当前评分和绩效的问题:

    1. 此器件经过测试的最大电流是多少?

    2. 我注意到在18A 和20A 时显示性能的应用曲线—这些电流值是基于单相还是双相运行?

    3. 如果在双相配置下运行该器件、每个相位支持高达17A 的电流、预期的效率是多少?

    如果您能更好地了解这些条件下的表现、我将不胜感激。

    此致、

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayarafj:

    您可以使用 LM5137快速入门计算器来估算损耗、因为它在很大程度上取决于 Vin、Vout、FSW 和功率级元件选型。

    https://www.ti.com/tool/LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

    我在48V 输入、12V 输出、250kHz 条件下对控制器进行了25A/相测试。 50A 的总电流更是一个瞬态条件、但20A 至25A 是典型的稳态条件。 请注意、我们提供了一个两相 EVM、它使用80V MOSFET 在400kHz 下实现12V/20A (即10A/相)。

    此致、

    Tim