This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:有关通过 PD 进行5V/5A 电力输送的可行性问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512092/tps25750-question-regarding-the-feasibility-of-5v-5a-power-delivery-via-pd

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他部件:TPS25751TPS25751EVM

工具/软件:

我计划为包含上述 PD 控制器的 Raspberry Pi 5创建一个专用的 UPS 电源电路。
对于预期应用、我正在考虑在没有任何数据传输的情况下实现纯电源运行。

目前、我正在使用 TPS25750EVM 评估套件和 TPS25750 Application Customization Tool 软件进行开发。
但是、由于该开发板使用 TPS25750D、因此我知道它不支持5V/5A 电力输送。
我认为使用包含外部电源路径的 TPS25750S 可能会使5V/5A 输出成为可能。

也就是说、由于 TPS25750应用自定义工具仅支持高达5V/3A 的配置、
我假设我需要单独创建一个自定义.bin 文件。
现在、我想确认以下几点:

是否可以使用 TPS25750S 提供5V/5A?

是否需要任何特定器件或工具来直接编写自定义.bin 文件?

除了 TPS25750S 之外、是否有任何其他适合该应用的 IC?

请注意、我是英语和 PD 电源电路设计的初学者、
所以,如果我的询问有任何不准确,我很抱歉。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuki-san、  

    不建议将 TPS25750用于新设计、我们建议使用引脚对引脚兼容的 TPS25751、更新了 FW 以满足最新的 PD 规范、并且与 TPS25750相比具有更多的可配置特性。  

    Unknown 说:
    是否可以使用 TPS25750S 提供5V/5A 电流?

    可以使用 TPS25751D 或 TPS25751S 设计5V/5A、具体取决于是要利用内部还是外部电源路径。  

    Unknown 说:
    是否需要任何特定器件或工具来直接编写自定义.bin 文件?

    您需要在寄存器0x32 -传输供电方能力中进行配置、以便在其中一个 PDO (即 PDO1)中广播5V/5A、并将电源路径配置为 PP3 (PPHV/PP_EXT)而不是 PP1 (PP5V)、因为 TPS25751的内部5V 电源路径最多只能支持3A。 TPS25751 GUI 链接可在此处找到: https://dev.ti.com/gallery/search/usbcpd 

    Unknown 说:
    除 TPS25750S 之外是否有任何其他适用于此应用的 IC?

    如果是用于汽车应用、我们还有其他具有自动资格认证的器件。 TPS25751不符合汽车质量要求、因为它适用于工业和个人电子产品应用。  

    有关您的查询的一个后续问题:  

    能否提供有关您的终端应用的更多详细信息、以及为何特别需要5V/5A? 大多数用例使用5V/3A 作为起始 PDO、并且仅在20V 电压下广播5A (功率为100W 时为20V/5A)。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我们目前正在开发一款包含 Raspberry Pi 5的器件、如以下 URL 所示:
    https://www.digikey.jp/en/product-highlight/r/raspberry-pi/raspberry-pi-5

    Raspberry Pi 5的功耗最高可达5V/5A、因此其专用充电器的额定电压通常为5V/5A。
    以下是指向此类专用充电器的链接、供参考:
    https://shopstaff.jp/items/B0CX4ZWSML

    该器件具有一个开口、可从外部访问 Raspberry Pi 5的 USB Type-A 端口。
    通过此端口为外部设备供电时、如果提供给 Raspberry Pi 5的电源线不是5V/5A PDO (电源数据对象)、系统将强制关闭。
    为了防止出现这种情况、我们计划在器件的内部板上设计一个 Type-C 电力输送控制电路来保证5V/5A PDO、并将其用于为 Raspberry Pi 5供电。
    下面是该系统的简单方框图。

    ────────────────────────────────────────────μ s


    ────────────────────────────────────────────μ s

    请注意、此工程不适用于汽车应用。
    另外、感谢您对 TPS25751的建议。

    关于您提供的 PDO 配置方法-能否仅使用 TPS25751 GUI 工具即可完成所有操作?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuki-san、

    您是否 希望为整个 Raspberry Pi 5板或仅为 PI 5芯片本身供电?  

    关于您提供的 PDO 配置方法—是否可以单独使用 TPS25751 GUI 工具来完成所有操作?

    在 Web GUI 中、您可以配置 Transmit Source Capabilities (0x32)以包含5V/5A 拉电流 PDO、但请记住、这只能与5A 电缆和请求5V/5A 灌电流器件的组合一起使用。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林雷蒙:
    感谢您对 Web GUI 的答复。

    在此开发中、我们旨在设计符合 PD 标准的电源、该电源能够为整个 Raspberry Pi 5板(包括 USB、HDMI 和 GPIO)可靠地提供5V/5A 电流。 因此、目标不仅是为 SoC 芯片本身供电、还是为整个电路板(包括其外设电路)供电。
    主要用例涉及在 CPU 上施加高负载的任务。

    我手头有一个用于 Raspberry Pi 5的专用5V/5A 电源适配器。
    如果 PD 协议分析器会有所帮助、我是否应该使用一个来提前检查 PDO 和其他相关信息?
    如有必要、我目前没有 PD 协议分析器、因此可能需要一些时间来获取和研究。
    如果您有任何推荐产品、我非常感谢您的建议。

    再次感谢您的支持。
    此致、
    大岛由纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuki-san、  

    我手头有一个用于 Raspberry Pi 5的专用5V/5A 电源适配器。
    如果 PD 协议分析器会有所帮助、我是否应该使用一个来提前检查 PDO 和其他相关信息?
    如有必要、我目前没有 PD 协议分析器、因此可能需要一些时间来获取和研究。
    如果您有任何推荐产品、我非常感谢您的建议。

    我们推荐使用 TI PD 分析仪、该工具刚刚发布、与其他 PD 分析仪(即 Ellisys)相比、价格实惠、请参阅此处的链接: https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER 

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林雷蒙:

    非常感谢您的推荐—我按照建议安排了 TI PD 分析仪的购买。

    以下查询可能不在 TI E2E 技术支持范围内。 如果有一个更合适的接触点、我非常希望你能指示我这样做。

    关于您最近推荐的 TPS25751、我正在考虑使用 TPS25751EVM 评估模块来验证其运行情况、然后再投入大规模生产。 但是、我发现目前没有分销商有库存。 我一直在日本境内搜索,但如果有任何关于海外股票或获取董事会的替代方法的信息,我非常感谢你能分享。

    如果证明难以采购评估模块、我也会考虑使用 TPS25751EVM 可用的原理图和 BOM 自行构建。 也就是说、如果可能、我更愿意购买现成的电路板、以节省时间。

    非常感谢您的帮助。

    TPS25751EVM URL:
    www.ti.com/.../TPS25751EVM

    此致、
    大岛由纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuki-san、

    我们正在努力为 EVM 补货、但我没有很难续订。 如果我听到更多信息、我将返回给您。 我知道、我们刚刚开始构建、用于为 TI.com 库存补货。

    如果您最终制作了自己的电路板、我建议将其设计用于最终用途、并提交单独的 E2E 主题以进行原理图审阅。 对于评估、请确保可以轻松访问两条 I2C 线路、使用可以轻松修改的 ADCIN 电阻分压器、并公开您可能需要的任何其他测试点。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯

    我明白。
    由于我对复制评估板有几个问题、我将提交一个新的 E2E 主题供进一步讨论。
    非常感谢您在更长的时间内给予的友好支持。

    此致、
    大岛由纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    我与我们的一位营销工程师交谈过、他们希望在1.5 - 2个月内补货。

    谢谢。此致、

    Chris