This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于4CC 任务的 I2Cw 命令

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514191/tps25751-i2cw-command-for-4cc-task

器件型号:TPS25751

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在调查 TPS25751的4CC 任务。

我们完全按照 TRM 中所述执行了 I2Cw 命令、但它们未按预期工作。

在尝试了各种操作后、我发现如下所示的设置 INPUT DATAX 按预期工作。

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

字节4:数据

字节3:命令

字节2:写入字节长度

字节1:从器件地址

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRM 中的描述与我们在上面测试的输入数据 X 不同。 您能告诉我您的意见吗?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    是的、TPS25751TRM 中有一个与 I2Cw 相关的拼写错误、我们正在修复中。

    如果使用"命令"、表示寄存器偏移、则说明是正确的。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    希望您的回答可以帮助任何其他使用 I2Cr 命令的问题、直到 TRM 得到修复。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    谢谢、是的、我们希望尽快更新。

    谢谢。此致、

    Chris