This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在多个 PCB 之间以菊花链方式输送 USB-C 电力。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517229/tps65988-daisy-chaining-usb-c-power-delivery-between-multiple-pcbs

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

您好:  

我正在设计一个每块板需要5W 的 PCB (5V、电流高达1A)。 若要为此电路板供电、我想使用 USB C 连接器、以便可以使用现有的任何电源。  我想在设计这些电路板时将其具有两个 USB-C 端口、其中一个用作供电方、另一个可以向另一个电路板接收电源、以便这些电路板中的多个可以通过菊花链方式连接在一起。 这是否可以通过  TPS65988 IC 实现?

谢谢你。

此致、Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    不建议将 TPS65988用于新设计、因此我们不建议将其用于该应用。


    我们推荐用于此应用的 IC 是 TPS25751、这是一款单端口 PD 控制器、可配置为5供电方、受电方和 DRP、并支持高达100W 的功率

    您需要确定系统架构的工作原理、但 TPS25751能够提供和接收5V 电压合约。 如果这仅适用于电源、在封闭系统中、您可能需要考虑使用 Type-C CC 线路电阻器终端、并且可能不需要 PD 控制器。

    我们建议您考虑添加一个中间功率级来调节源端口的输出电压。 由于 TPS25751仅用作开关、因此端口之间可能存在足够高的 IR 压降、因而无法提供足够高的电压。

    谢谢。此致、

    Chris