This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:nFlt1和 nFlt2在上电后为低电平。

Guru**** 2464910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517543/ucc5870-q1-nflt1-and-nflt2-are-low-after-power-up

器件型号:UCC5870-Q1

工具/软件:

2个 UCC5870-Q1排列为半桥、并使用单独的 UCC5880QDFCRQ1作为电源。 电源设置为提供-5V 至+15V 的电压。

高侧  UCC5870-Q1上电正常、在初始10us 高电平脉冲后、栅极驱动器 GATE 和 nFlt1/2均为低电平。

低侧 UCC5870-Q1还会在 nFlt1/2上输出初始高电平脉冲、但随后变为低电平。 栅极驱动器侧的电源在3V3提供给栅极驱动器 Vcc 后100ms 激活。 这是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    电源时序不应成为问题、但最好能读取 STATUSx 寄存器来查看设置了哪些故障位。

    这将准确地告诉我们要调试系统的哪个部分。

    此致、

    Max Verboncoeur