This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:LDO REG1和 REG2尽管处于 REGIN 电压状态、但未激活

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509249/bq76942-ldo-reg1-and-reg2-not-active-despite-regin-voltage

器件型号:BQ76942

工具/软件:

嗨、

`ve 实施了与评估板类似的 PCB。 一切都正常工作、我们可以通过 I2C 与器件通信、并且可以测量电芯电压、通过 CC1测量电流以及驱动 CHG 和 DSG FET。 n´t、我们似乎无法激活 REG1和 REG2 LDO。

即使绕过 BREG-REG0电路并直接向 REGIN 提供5.5V 电压、REG1或 REG2仍然没有电压。 我们已经尝试将"Settings:Configuration:REG12 Config"设置为各种值(例如、0x01或0xFF)、但在 REG1和 REG2 LDO 上仍然没有成功。

是否缺少设置?

提前感谢

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    很抱歉、您迟迟没有回复、您是否成功解决了此问题、或者问题是否仍待解决?

    如果您直接提供 REGIN、则应禁用 REG0配置中的 REG0。  但是、只要 REGIN 上的电压~5.5V、我预计在修改 REG12配置时 REG1和 REG2仍应通电。  听起来您正在做正确的事情。  我只能建议使用基本项目-您可以仔细检查引脚是否没有以某种方式短接至 GND -它们通常在禁用时具有~2.5k 到 GND 的电阻、您可能会尝试将它们轻轻上拉、看看它们是否具有更低的 GND 电阻。  当不处于 CONFIG_UPDATE 模式时、读回 REG12 Config 的值、以确保成功写入该值。  另外、请确保节点上有~1 μ F 电容器、否则它们可能不稳定。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、
    感谢您的回答。  
    我们仔细检查了短路、REG12 Config 的回读符合预期(就像我们所输入的那样)、我们节点上也有1uF 的电容器、遗憾的是仍然没有电压。 我们怀疑、如果过去错误使用 BREG 和 REGIN (电压/电流过大)、我们可能会不确定地损坏两个测试 PCB 上的功能
    此致
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    这是可能的、希望如果您可以更改 IC、它会很适合您。  通常、当启用 REG0和 REG1/2时、您应该看到 REGIN ~ 5.5V 且 BREG ~ 6.2V。   

    谢谢、

    Terry