This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:PWM 电流消耗

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516978/tps61196-pwm-current-draw

器件型号:TPS61196

工具/软件:

您好、  
我将1-6的所有 PWM 输入引脚短接、并连接到 STM32的单个驱动引脚。  
我意识到、当将占空比增加到100%时、TPS61196或 STM32本身停止了工作。 (需要检查)、  

我的问题是、每个 PWM 引脚在最大占空比下消耗的电流是多少?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PWMx 引脚上有内部下拉电阻器、您可以相应地计算电流。

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    谢谢!  

    我可以将 PWM 从0%调整到100%、还是90是最大 PWM 占空比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 占空比可以为100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我可以要求您提供用于调光 LED 的 PWM 信号、建议的最短导通时间 = 10us 强制、或者我可以有大约240nS 的最短脉冲时间。 这会破坏 LED 驱动器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会破坏 IC、但由于时间太短而无法检测到、指示灯将显示为熄灭。