This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:反相降压/升压电容器放置

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516493/lm5146-inverting-buck-boost-capacitor-placement

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:TIDA-01405

工具/软件:

您好团队:

我的客户正在根据应用手册"布置反相降压/升压转换器以助力成功"设计反相降压/升压电路。
https://www.ti.com/lit/ta / ssztau6/ssztau6.pdf

问题1.

我的客户正在考虑在 VIN 和 VOUT 之间添加电容器(CIO)。 (红色图纸)
他认为 CIO 可以 更大限度地减小 开关电流环路面积。 (蓝色图纸)
这个理论是正确的吗?

问题2.

客户 是否应该在 VIN 和 VOUT 之间安装电容?

客户发现 TIDA-01405不建议在 VIN 和 VOUT 之间添加电容。
https://www.ti.com/lit/ug/tiducv2b/tiducv2b.pdf

但是、一些应用手册建议在 VIN 和-VIN 之间使用电容器 VOUT
https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、如果您有钻头、请安装盖子、且圈面积很小。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、戴维-桑、

     VIN 和 VOUT 之间的电容是否会成为热环路?

    一些应用手册不建议安装此盖子。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducv2b/tiducv2b.pdf

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    这是正确的、是的。  不知道您在上面报价的 TPS 设备,但对于我们所有的控制器,强烈建议,谢谢。

    David。