This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:输出内部电压设置寄存器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516121/lm51772-output-internal-voltage-setting-register

器件型号:LM51772

工具/软件:

您好:

我们的客户有关于如何通过内部反馈分压器设置输出电压的问题。 我在数据表和 GUI 中查看了、然后发现了  
如果 SEL_DIV20=1'b、则 VOUT_TARGET1_MSB[3:0] VOUT_TARGET1_LSB [7:0] x 0.02 VOUT=
如果 SEL_DIV20=0'b、则 VOUT_TARGET1_MSB[3:0] VOUT_TARGET1_LSB [7:0] x 0.01 VOUT=

例如 、如果 VOUT_TARGET1_MSB[3:0] VOUT_TARGET1_LSB [7:0]=336'h、则 SEL_DIV20=1'b VOUT = 16.44V。

客户感觉对本例中 GUI 显示的"VOUT_TARGET1_LSB [7:0]=Offset+1.08V "感到困惑。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是对的、行为如上所述。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的答复。

    此致、