This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517057/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好:

首先、BQ25756是否可以拉伸时钟、如果可以、您可以帮助应对以下情况吗?

我 有一个 BQ25756、它在 I2C 时钟上表现出不可解释的行为、导致数据在1.6秒内挂起。

此设置的独特配置是、我 使用开关(TS3A24157RSER)在两个 BQ25756 I2C 时钟/数据之间切换。

我 看到的随机时钟周期的持续时间非常短、并且没有明显的模式。

我 使用 ATSAMS70Q20B 作为控制器。

我将信号分析器的捕获结果附加到一起、在写入和读取时展示了该行为。

如果您在示波器上查看此信息、似乎存在一个幅值为1V 至2V 的部分时钟周期、这就是信号分析仪有时会显示脉冲的原因、有时不会显示脉冲的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    BQ25756无法 延展时钟。 此引脚仅是输入。 我有几个问题可能会帮助我进行调试:

    • 除了逻辑分析仪之外、我是否还可以看到示波器的行为、以便查看异常的部分时钟周期?
    • 您能否将与 I2C 通信相关的原理图部分发送出去?
    • TS3A24157RSER 的两侧的时钟波形是否相同?

    此致、
    Michael