This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:规格检查

Guru**** 2925240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504509/tps2640-spec-check

器件型号:TPS2640

工具/软件:

你(们)好

TPS26400RHFR 电子保险丝在输出短路后不会自动恢复。

模式设置为具有自动重试功能的断开断路器。

测试方法:使用万用表测量并确认是否存在输出功率、使用多芯导线对正极和接地短路、然后使用万用表测量是否没有电源输出、并使用软件检测电子保险丝状态是否为故障。

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    欢迎来到 E2E。

    请确认您是否在短路后移除了短路输出。  

    电子保险丝是否在下电上电或通过 SHDN 进行切换后工作?

    您能否在短路探测 VIN、VOUT、IIN 和 FLT 期间捕获波形以更好地进行调试?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amrit  

    1.修改 Pin25、PowerPAD 连接到网络:RTN 后、短路后输出仍未恢复。

    2.关于这个问题,接通电源后的 FLT 波形看起来不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garte、

    为什么 FLT 变为高电平? 它上拉到哪个源?

    我看不到它。

    您能否介绍输入电流波形? 如果发生硬短路、电子保险丝将闭锁。 在软短路期间(这意味着您在之后移除了短路)、电子保险丝会调节电流至 IOL、并根据 MODE 引脚运行。  有关更多详细信息、请查看数据表9.3.5.2短路保护。

    因此需要输入电流波形。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amrit  

    新增输入电流测量波形(Ch4:AIN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    短路后 VOUT 是如何出现的? 现在是否进入自动重试、或者是否正在进行下电上电?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    系统将自动重试、但有时会停止、并且 FLT 引脚波形也异常

    e2e.ti.com/.../eFuse-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    当器件达到 TSD (热关断)时、自动重试将停止。 点击 TSD 后、器件将闭锁。

    FLT 为漏极开路。 在 FLT 期间、它将置为有效至 GND。 从波形 FLT 在 FLT 之前异常。 在上拉 FLT 的位置、源是否有噪声?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    FLT 的 pull hi power micro system + V3.3S 没有噪音

    在输出 FLT 处添加一个10k 接地电阻器可以恢复正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    3.3V 电源使用的上拉电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当上拉电阻器从10k 调节到25k 或悬空时、FLT 将为低电平并异常跳变。

    CH1=VIN 、CH2=Vout、CH3=FLT  

    但只要输出端加载了10k Ω 电阻、就会恢复正常

    输出端是否有任何无负载的 EVM? FLT 的波形是什么? 是否有必要在输出端添加负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    即使器件导通、FLT 也不会置为有效。

    我认为上拉源存在一些问题。 您能否使用强上拉/进行检查

    和5K 上拉电阻。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    如果输出端无负载、是否需要添加电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有必要的。

    如果添加负载、FLT 是否会上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit

    是的、增加负载、FLT 信号将正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 是否有可能高于 VIN?

    当检测到反向电流时、FLT 可置为有效。

    您是否可以检查 VOUT 和 VIN 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    FLT 的 PULL Hi 电源、I 焊接在电子保险丝中、输出24V 波形没有改善。 我尝试了5K/10K/20K 电阻器。

    您能帮助查看下面的原理图并查看是否需要进行调整  

    单独修改 PowerPAD 和 GND

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../tps2640-schematic.pdfe2e.ti.com/.../GPIO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我们可以通过电话和调试在线讨论结果。

    我已发送请求并将共享我的邮件。

    谢谢  

    Amrit