This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:相隔很远时出现2个故障的自动重试复位逻辑无法正常工作

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516387/tps25983-auto-retry-reset-logic-with-2-faults-far-apart-in-time-not-working-correctly

器件型号:TPS25983

工具/软件:

我使用 TPS25983时遇到错误。 即、相隔很远的2个故障的自动重试复位逻辑没有按预期运行。  
该逻辑的行为应如下所示(数据表第30页中的一个片段):

"自动重试逻辑具有一种机制、可在两个连续故障在时间上相隔较远时将计数复位为零。 该机制确保将对任何后续故障的自动重试响应视为新序列而不是前一个故障的继续。 如果触发关断和后续自动重试周期的故障最终被清除、并且在从最后一次故障开始等于7个重试延迟计时器周期的持续时间内没有再次发生、则自动重试逻辑会将内部自动重试计数复位为零。"

在本例中、我将 ITIMER 和 RETRY_DLY 设置为1秒。 但是、在上次故障后超过7秒发生的故障仍会导致停机。

我附上了原理图和测试计划的一个片段。
在测试中、泵已更换为电子负载。

 

您能帮我确定为什么这些故障不是作为独立故障处理的吗?

如果您需要进一步澄清或有其他问题、请随时提问。

此致

e2e.ti.com/.../Vacuum-Pump-controll-system.pdf

e2e.ti.com/.../Testplan-PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天即5月22日之前回到您的身边。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.S:

    本文档非常清楚地显示了测试结果。 我了解您的问题。

    根据我的理解、这里未表征此重试逻辑复位延迟、并且注释中提供的此信息更多地是从设计角度从理论预期来看、而不是从实际的器件验证来看、因此我们可以使用稍长的复位延迟。  

    在测试中、必须在10s 和30s 暂停时间段(最有可能是10s 侧)之间进行复位。  

    这是您的应用中非常关键的要求吗? 是否可以通过在系统中重试更多次来解决这一问题。

    此致、
    Arush