This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:请查看原理图。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55287, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515977/tps55287-please-review-the-schematics

器件型号:TPS55287
主题中讨论的其他器件: TPS55285

工具/软件:

我们将使用 TPS55287设计电源电路。
请检查我的电路、看看是否正确。

用例如下所示。
1.输入电压:5V (USB_TYPEC_VBUS)
2. VOUT 有两个操作。
  VOUT:3.5V 0.5A
  VOUT:11v 1.0A
3.不使用外部 FB 电阻器。 VOUT 由 I2C 设置。

4、输出电流限制功能不是 used.e2e.ti.com/.../TPS55287_5F00_E2E.pdf


e2e.ti.com/.../TPS55287_5F00_E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kakimoto-San、

    感谢您联系我们。 我知道这里的应用是什么吗?

    关于原理图、我的反馈如下:

    1. C4001、C4019、C4020、C4021的部件号是什么?

    建议将 C4004、C4005、C4014、C4017封装更改为0402封装、并将其靠近 IC

    在 EN 引脚中添加一个下拉电阻。

    4.确保上拉 SCL 和 SDA。

    将 R40000更改为0 Ω。

    建议将 R4009和 R4008更改为1206/0805封装以进行散热。

    7、借助输出电容 PN、我将帮助您评估补偿参数。

    8.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../5710.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的穆林

    感谢您的答复。
    此电路的预期用途是调整连接到后级的加热器的温度。
    因此、纹波电压并不那么重要。
    但是、该电路板应尽可能小。

    1.所附第一个 TPS55287_E2E.pdf 的第二页包含 BOM 列表。 下面再次对其进行说明。
     C4001:GRM21BR61A476ME15L
     C4019:GRM188R61E106MA73D
     C4020:GRM188R61E106MA73D
     C4021 : 16TQC33MYFB

    2.对不起,我忘了告诉你。 芯片尺寸以 mm 为单位。(0603 mm = 0201英寸)
       我把它放在包裹附近。

    3-5. 我懂了。

    6、理解。 由于需要小型化、我们将尽可能适应。

    7-8. 我懂了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kakimoto:

    我将在今天晚些时候答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kakimoto:

    由于 尺寸有要求、我们有一款新产品 TPS55285: https://www.ti.com/product/TPS55285 、它已采用 APLED 封装、将于10月 RTM。 它的封装尺寸为2.3*3.5、外部元件更少。 你有兴趣吗?

    我可以看到环路参数。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的穆林

    感谢您查看我的原理图。

    我对 TPS55285感兴趣。
    感谢您的建议。

    但是、对于此电路、我想继续使用 TPS55287。
    这是因为设计时间很短、我们已经开始排列组件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kakimoto:

    谢谢你。 我现在将关闭此主题、任何新问题都可以随时回答、它将再次打开。

    此致、

    木林