This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:启动时输出似乎未调节。

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514656/tps63060-output-seems-unregulated-at-startup

器件型号:TPS63060

工具/软件:

 多年来、我们已在12个不同电路板上成功使用了 TPS63060。 最近、在一个电路板上、我们出现了很多量产故障。

该电路板使用 TPS63060生成3.45V 电压、以运行无线电芯片和前端模块。

最近、大多数电路板都无法通过测试、并且需要更改大多数主要器件、直到最终正常工作。 成本高昂。

在完成任何维修工作之前查看一些被拒绝的模块、许多模块看起来相同:

Vfb 达到0.56V、Vout = 3.6V (我相信无线电芯片或前端模块超出了工作电压范围、并将其钳位在更高的水平。)

自2021年6月以来、该设计从未改变、并且 TPS63060器件当时并未改变、因此 TPS63060部分在2016年8月的原始电路板版本上的设计保持不变。

我们已经检查了周围的组件、它们看起来没有变化且正确。

当 Vout = 3.6V 时、Vfb 应为0.52V、但电压为0.56V、就像电流从 fb 引脚流出一样。

这些器件直接来自 TI、因此我们假设它们应该不是坏器件。

如果我对 VOUT 施加3.45V 电压并测量 VFB、那么它们是预期的值、大约为0.5V、并且电路板消耗的电流约为30mA。

我想可能是焊接问题、例如主体下方焊料过多。 然而,多年来,我们改进了模板打印机/印刷机和贴片机,没有降低它们的性能。 如果有的话,我们把比我们几年前更少的焊料放在身体下面。  不过 我们以前没有任何问题。

无线电芯片和前端模块在前150ms 内未运行、因此我要测量所有这些值。 绕过 TPS63060不会消耗大量电流、因此它似乎不会是一个大负载、影响 things.e2e.ti.com/.../TPS63060.docx

建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您联系我们。 以前项目和当前项目的工作条件(Vin 范围、Vout 范围、Iout)是什么?

    布局是否有任何变化? 您能分享以前的布局和当前的布局吗?

    您能否分享输出电容器的器件型号?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    输入为3-5VDC。

    VOUT 设置为3.45V。

    在这个版本的前3年,我们制造了超过1000块板,没有太多的麻烦。 过去的400在 几个月里 一直是一场战斗。 在此期间未进行任何设计更改。

    如果我们将反馈设置为3.45V、我们应该期望的输出电压范围是多少?

    出于某种原因、我想知道最新的卷带是否更多地位于公差的高侧。  

    谢谢、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您是否尝试将故障 IC 焊接到之前构建的良好电路板上? 发生故障的 IC 能否在良好的电路板上正常工作?

    您提到有 无线电芯片和前端模块、您能给我展示它们的连接方式图或原理图吗? 是否有任何外部电路连接到 FB 引脚?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Mulin、

    我还没有尝试更换部件。 在量产阶段、他们开始交换 IC、最终让它们正常工作。 据我所知、他们从来不需要更改电容、线圈或电阻器。

    如果我移除开关并使用电源为电路板供电、则反馈电压正确、并且电路板仅消耗有关30mA 的信息。 在开关就位后、输出电压较高(3.6V)、但反馈电压甚至高于电阻器产生的电压。

    为它加电后、输出稳定在3.6V。 没有响铃、没有打猎。 它高于预期、fb 高于指定值、并且高于电阻器产生的值。 然后 EN 变为低电平并关断。

    如果未焊接反馈引脚、我可以看到失控输出、但反馈应该与数学结果相匹配。 对吗?

    没有、因此我认为电流会从开关的 fb 引脚流出。 这可能是什么原因造成的?

    谢谢、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您对故障现象的详细描述。 目前、我们需要排除问题是由 IC 还是电路板引起。 正如我上面建议的、请  尝试将故障 IC 焊接到您之前构建的良好电路板上。 如果故障消失、则可能是由外部组件引起的。

    如上所述、您能否提供一些我需要进一步分析的信息:

    1. 您可以共享布局 文件吗?

    2.您能分享输出电容器的器件型号吗?

    3.您提到有 无线电芯片和前端模块,您能给我展示它们的连接方式的图表或示意图吗? 是否有任何外部电路连接到 FB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    我想我已经弄清楚了。 我的一些问题是我的范围和仪表不匹配、我依赖于读数高的范围。

    "Enable"输入是什么样子的? 电流源还是下拉电阻器?

    芯片之间的差异是多少?

    谢谢、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我很高兴听到你弄清楚原因。 EN 在内部下拉。 有关变化、请参阅以下内容:

    此致、

    木林