This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:提供 VOUT 反向电流保护

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517502/tps61288-vout-protection-from-reverse-current

器件型号:TPS61288

工具/软件:

我们使用直流/直流转换器"TPS61288LRQQR "作为直流电机的发电机、并满足以下条件:

-直流18V 的直流电机驱动电压是使用 TPS61288LRQQR 从直流12V 产生的。
- P-ch FET 用于控制电机电源电压的开/关。
-由于直流电机定期产生高达2A 左右的反向电流,
将添加一个肖特基二极管来保护 P-ch FET。

在此配置中、反向电流也流回 TPS61288LRQQR 的输出侧、
但 VOUT 电压保持在 DC 19V 以下。

根据 TPS61288LRQQR 规格:
-过电压保护: 19伏以上
-绝对最大值 VOUT : 20v

基于此、我们假设 TPS61288LRQQR 在这些条件下不会损坏。
这种理解是否正确?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、

    如果 VOUT 在反向电流情况下仍可以保持低于19V、则可以。 它将触发 OVP、您的理解是正确的。

    此致、

    Nathan