This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:降压/升压超级电容器充电器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505644/tps61094-buck-boost-supercap-charger

器件型号:TPS61094

工具/软件:

您好、

我尝试设计一个满足以下要求的解决方案:  

VIN = 5V (+/- 0.5V)

VOUT = 3.8V (+/- 50mV)

IOUT = 550mA

Vcharging = 3.8V

超级电容器= 2.5V

Icharge = 200mA

根据数据表、TPS61094可以支持这一功能、但我不清楚数据表中指定的降压模式。 降压稳压器是否仅限于超级电容器充电或在 Vin>Vout 目标降压电压期间也将提供给 Vout。 请澄清这一点。 如果是这样、我是否可以给出 Vin = 3.8V 并使用直通配置、在这种情况下将执行输出调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    降压模式用于为超级电容器充电。

    Vout 通过 Vin 旁路或通过超级电容器升压。

    让我一起评论您的设计:

    • Vin = 5V (+/- 0.5V)、 Vout 目标= 3.8V、Vcharging = 3.7V (没有3.8V 选项)、超级电容器= 2.5V 可以接受。
    • 假设它配置为自动 降压或升压模式、则器件按以下方式工作:
      • 当存在5V Vin 时、可以看到 VOUT 也为5V 。 降压模式将激活、以便为超级电容器充电。 最大充电电压和电流由 VCHG 和 ICHG 引脚上的电阻器决定。
      • 如果没有5V Vin、则升压模式将激活。 Vout 将为3.8V、通过超级电容器升压。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用1S 3.6V LiSoCl2电池作为数据记录器的主电源。 该电池最大连续电流约为200mA。  

    包括 MCU、传感器、存储 IC 和调制解调器。

    对于传输过程中需要高电流突发的调制解调器、我想使用1S 锂离子超级电容器来支持调制解调器的高电流需求。

     TPS61094对于我来说很复杂、因为我 不熟悉 电子产品。 所以我想知道是否可以使用该 IC 只为 超级电容器充电。   我将手动设置电源路径。 我将分别检查电容器和电池的电压、并手动启用充电。  

    重点是为超级电容器充电。

    有时间电池 LiSOCl2电压高于超级电容器的电压。 在这里、我们需要有降压稳压器。 可以看到 TPS61094支持降压调节。

    还有时间电池 LiSOCl2电压可能低于超级电容器。 如果发生这种情况、我们应该得到增强、对吧?

     TPS61094是否能够 更改 自动为超级电容器充电的拓扑?

    TLDR:  

    1. VIN:1s LiSOCl2标称值3.6V  
    2. VSUP:2.5~3.8V  
    3. Icharge: 100mA

    请提供建议。 更好的是、对于我的案例、您认为这个 IC 是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    让我在明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    TPS61094可配置为强制降压模式、通过 1节3.6V LiSoCl2电池为超级电容器充电。

    请注意、最大充电电压(Vsup)将略低于 LiSoCl2电池。

     MCU、传感器、存储 IC 和调制解调器的输入电压是多少?

    调制解调器传输过程中的高电流突发是什么?

    我想问、因为我想检查 TPS61094是否可以配置得更强大。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     MCU、传感器、存储 IC 和调制解调器的输入电压是多少?

    MCU、传感器、存储 IC 的电压调节至3.3V。

    但对于调制解调器、它将从充电 至3.7V 的电容器获得直接电压。 无稳压器。 它可以接受3.4V 至4.2V 电压。

    [引述 userid="416959" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505644/tps61094-buck-boost-supercap-charger/5830846 #5830846"]

    调制解调器传输过程中的高电流突发是什么?

    [/报价]

    2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhaimi:

    感谢您提供相关信息。

    以下是我看到的问题:

    • 如果由 1S 3.6V LiSoCl2电池供电(这也是为超级电容器充电的功率)、则理想情况下最大充电电压为3.6V (不会高于输入电压)。 这意味着、超级电压只能从3.6V 下降到3.4V、从而使调制解调器正常工作。
    • 如果 LiSoCl2电池的电压降至3.4V 以下、那么超级电容器不能充电到足够高的水平、从而使调制解调器正常工作。

    下面是调制解调器的可能解决方案供您参考

          

    此致

    Lei