This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负输出降压

Guru**** 2583705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517483/negative-output-buck

器件型号:TPS62932

工具/软件:

您好、

是否可以使用 TPS62932生成负输出?

Vin max :+15V, Vout max :~-15V.

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    [引述 userid="171944" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517483/negative-output-buck

    是否可以使用 TPS62932生成负输出?

    Vin max :+15V, Vout max :~-15V.

    [/报价]

    是的、可以。 但这是一个 Vin=30V 时非常严格的设计。 36V 器件更合适、属于 SR WVB-WVB 系列。 这是一份很好的 应用手册 、您也可以参考。  

    此致、

    Gautam