This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:使用103AT-2以外的热敏电阻

Guru**** 2541800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ25720, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517344/bq27520-g4-use-of-thermistors-other-than-103at-2-type

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQ25720BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们考虑使用 BQ27520-G4。

因此、我们想知道热敏电阻的参数。

该数据表说明以下内容:

8.1概述

我们正在考虑的电池中内置的热敏电阻具有以下特性:10K±1%、B25/85 3970k±1% NTC 热敏电阻。

它说、"要使用单独的热敏电阻曲线(例如 JT-2或其他曲线)、需要更新数据闪存中的默认热敏电阻系数、以确保最高精度的温度测量性能。" 您是否有任何说明如何执行此操作的文档?

此致、

Masashi