This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:清除永久失效标志后 FET 不导通

Guru**** 2846420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517400/bq76922-fets-not-turning-on-after-clearing-permanent-failure-flags

器件型号:BQ76922

工具/软件:

您好:

我正在测试 BQ76922上的永久性故障 FET 切断特性、该器件正按预期工作、当遇到任何永久性故障情况时、AFE 会启动 FET 切断。 当我尝试重新启用 FET 时、无法将其导通。  

我查看了数据表并提供了导通 FET 的过程、过程如下:

1、通过 RESET 子命令(0x0012)复位 AFE 来清除 PF 标志

2.通过发送子命令 ALL_FETS_ON ()(0x0096)来清除任何阻止 FET 导通的阻止器

3.写入寄存器 FET_CONTROL (0x0097)中的0x00以打开 FET。

4.使 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚无效。

根据我的解释、此过程应该已打开 FET、但我不会观察到 FET 闭合。

导通 FET 的另一种方法是更改(减小/增大) PF 阈值并对 AFE 重新编程、但我不喜欢遵循该方法。

请建议其他一些导通 FET 的方法。

谢谢

Vaibhav