This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:低电流时的纹波电压和启动时的输出电压

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511625/tps63710-ripple-voltage-at-low-current-and-output-voltage-at-the-startup

器件型号:TPS63710

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS63710、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我考虑使用 TPS63710从+9V 生成-5V (10mA)电压。

我认为、由于输入和输出之间不需要电容器、因此不会在输出电压下产生正电压。

Q1:启动期间、TPS63710不会输出正电压(大于0V)、对吧?

Q2:Vin 和 Vout 之间是否有电容器

Q3:-5V 的最大负载小于10mA。 即使在如此小的负载下也能稳定地使用它而不会降低性能吗?

由于输出电流很小、我认为纹波会增加。

这将是多少钱?

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    Q1:在启动期间、TPS63710不会输出正电压(大于0V)、对吧?

    您完全正确

    qingsheng zhong 说:
    Q2:Vin 和 Vout
    之间是否有电容器

    您能详细说明这个问题吗? 您是指 Vin 和 Vout 之间的内部电容吗?

    qingsheng zhong 说:
    Q3:-5V 的最大负载小于10mA。 即使在如此小的负载下、也可以稳定地使用它、而不会降低性能吗?

    最低期望的下降性能是100mA。 10mA 非常小、效率为~30%。

    qingsheng zhong 说:
    由于输出电流很小、我认为纹波会增加。

    放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的答复。

    我明白。

    我与客户分享了您的答案。  

    客户考虑增大100mA 的负载电流。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi