This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:Iphone15/16 CAN't charge

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514997/tps2546-iphone15-16-can-t-charge

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS2549

工具/软件:

您好、

我们将 TPS2546用于 Type-C 充电端口。 另一个 VIA PD 控制器、需要 TPS2546来支持 BC1.2。

但我们发现甚至将 ILIM_HI 电阻更改为16k、 Iphone15/16无法正常充电、 一旦达到1.6A、TPS2546似乎就会复位、如下所示 video1所示。

但 iphone12和 iPad 可以正常充电。 这是否会受到不同的苹果分频器模式支持的影响?

1. 它是否会受到不同的苹果分频器模式支持的影响,因此不能支持 Iphone15/16 ? 是否需要使用 TPS2549来支持苹果分频器模式3?

2. ILIM_HI 和 ILIM_LO 是如何工作的? 它只是为了短暂的情况吗? 由于我发现在 DCP 或 CDP 模式下、最大允许电流为1.5A。 是否意味着在此模式下、将 ILIM_HI 设置为3A 不可用?

3、 我们尝试以电子负载方式连接 Type-C 电缆作为视频2、它似乎达到了 ILIM 1.1A、第二次通常会漏到3A。 为什么导致限制点发生变化?

视频1:

e2e.ti.com/.../769080210.959653.mp4

VIDEO2:

e2e.ti.com/.../769081625.673022.mp4

原理图:

(CTRL1始终拉至高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我发现 iPhone 15/16是 typec 充电、但 iphone12和 iPad 是闪电、在 type-c 应用中、为 BC1.2添加 TPS2546是工作的?

    客户是否在该应用中使用 TPS2546?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 NB 设计上使用 TPS2546的客户不多。 这是 NB 设计还是扩展坞设计?

    iPhone 15/16是 Type-C 端口、当旧设备使用 Type-A 端口闪电时、这似乎是个问题、可以支持3A 充电电流。

    iPhone 15和16是 Type-C 端口、因此如果您设备上 CC 线路上的 Rp 广播为3A、那么 iPhone 将消耗3A 电流。 我不知道 iPhone 15/16是否支持分频器模式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    明白了、这是码头设计。 我建议客户使用正常电流限制开关。 谢谢!