This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450-Q1和 LMR51450之间的规格比较

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LMR51450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517087/lmr51450-spec-compare-between-lmr51450-q1-and-lmr51450

器件型号:LMR51450

工具/软件:

您好、

 LMR51450SQDRRRQ1是否是 LMR51450SDRRR 的直接替代产品? 您是否有规格比较来显示两个部分之间的细微差异? 谢谢。

此致

Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    这两款器件是彼此的"直接替代"器件、具有相同的引脚排列和功能。 主要区别在于"-Q1"器件 符合 AEC-Q100标准、这是针对汽车器件的特定认证。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一目了然、我注意到这两个器件之间存在一些差异(如下所示)。 您能帮助进行详细的比较吗? 谢谢。

    LMR51450:

    频率设置引脚、用于通过在200kHz 和1.1 MHz 之间设置开关频率
    在 RT 和 AGND 之间放置一个外部电阻器。 RT 开路默认为500kHz、RT 短接至
    接地默认为1 MHz。

    LMR51450-Q1:

    频率设置引脚、用于通过在200kHz 和1MHz 之间设置开关频率
    在 RT 和 AGND 之间放置一个外部电阻器。 RT 开路默认为440kHz、RT 短接至
    接地默认为1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    这些是我看到的唯一差异。 这两个器件是引脚对引脚的、应互为替代器件。

    谢谢、

    Dino