This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:与 BQ25756的寄存器差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512134/bq25756e-register-difference-from-bq25756

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25756

工具/软件:

您好的团队、

BQ25756E 和 BQ25756之间是否有任何差异。

请您列出一下吗?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    感谢您的研究。 BQ25756和 BQ25756E 之间只有两种差异:

    • BQ25756E 的工作电压较小、为4.2V 至36V
    • BQ25756E 具有不同的 I2C 地址。 I2C 地址为0x6A。

    如果您对此器件有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢你。

    例如、由于 BQ25756和 BQ25756E 之间的最大电压不同、VAC_DPM 的范围也不同。
    25756 D/S 对每个登记册都有详细说明、但25756E D/S 似乎忽略了这一说明 25756E 是否有详细的寄存器映射?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    VAC_DPM 寄存器位于 BQ25756E 数据表中。 您指的是另一个寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    抱歉、我误读了、VAC_DPM 不是合适的示例。

    关于 REG0x1A、BQ25756E 数据表缺少关于6:5的描述。

    在查看完整的25756E 寄存器映射时、我是否应该注意到任何其他缺失或遗漏?

    [BQ25756

    [BQ25756E]

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuhei、

    感谢您的澄清。 扰动观测法在 BQ2575X 系列中效果不佳。 我们从 BQ25756E 数据表中删除了 P&O。

    我们现在提供了一份有关如何在外部实施 P&O 的应用手册: www.ti.com/.../sluab21.pdf

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    换句话说、P&O 在25756E 上无法正常工作、因此数据表的寄存器映射中省略了该功能、也没有其他缺失的信息、对吧?


    非常感谢、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuhei、

    是的、正确。 我不建议在任一充电器上使用 P&O 功能。 我建议使用外部控制器来实现 P&O

    此致、
    Ethan Galloway