This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:原理图审阅

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517184/tps7a14-schematic-review

器件型号:TPS7A14
主题: TPS7A02中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

您可以帮助查看以下原理图吗? 1V2用于 数字电压、2V8用于模拟电压、因此 GND 不同。

这是否会导致任何风险? 有关更好性能的任何建议。 它用于 PE 摄像头模块。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    • TPS7A14
      • 数据表第6.3节中的电容器值为有效电容、因此未满足最低要求。 所有这些都需要考虑因温度、工艺和直流偏置而导致的降额。  
      • 除此之外、原理图看起来很好。
    • TPS7A02
      • 由于直流偏置和工艺容差、在不考虑温度变化的情况下、输出电容器可能会降额至低于0.5 μ F 的最低要求。 如果您在不增加外壳尺寸的情况下找到一个、则可能需要提高额定电压。

    此致、

    Nick