This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:原理图审阅

Guru**** 2531120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515391/bq25820-schematic-review

器件型号:BQ25820

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

请帮助您查看以下类似人类机器人应用的原理图。

e2e.ti.com/.../BQ25820-SCHEMATIC1--05_5F00_Charger.pdf

1、不要设置过压充电切断电压;
2、欠压充电切断电压为47V;
3.将充电电压设为41.9V;
4、母线电流限值为6A ;
5、充电电流为2.5A ;
6、充电输入电压为44.8V~67.2V,电池为10S 三元锂电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    能否提供有关该项目的更多信息? 这是为哪个客户提供的?

    原理图审阅:

    • 输入电容器和输出电容器应在检测电阻上进行平衡。电容器 C44、C7和 C70需要在检测电阻上进行分布和平衡。 盖不需要精确。 检测电阻两侧电容之间的比率可高达1至10。
    • 如果客户不使用 BATFET、则 BATSRC 引脚应连接到 SRP。
    • VFB 的顶部电阻应为249k Ω、客户需要调整 VFB 驱动器以匹配所需的电阻值。

    [quote userid="507745" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515391/bq25820-schematic-review 请勿设置过压充电切断电压;
    2.欠压充电切断电压为47V ;[/报价]

    TH 是用于输入电压还是输出电压?

    [quote userid="507745" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515391/bq25820-schematic-review 充电输入电压为44.8V~67.2V、电池为10S 三元锂电池[/报价]

    您的 ACUV 配置为47V、需要更改该值。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢你的帮助。

    1、不要设置过压充电切断电压;
    2、欠压充电切断电压为47V;
         TH 是用于输入电压还是输出电压?
               适用于输入电压。 输出电压稳定在41.9V。
    如果客户不使用 BATFET、则 BATSRC 引脚应连接到 SRP。
         它们是否可以将 BATSRC 连接到 SW2。 SRP 和 SRN 为伪差分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    [引述 userid="507745" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515391/bq25820-schematic-review/5830175 #5830175"]它适用于输入电压。 输出电压稳定在41.9V。

    好的、只是检查一下。

    6. 充电输入电压为44.8V~67.2V、电池为10S 三元锂电池[/报价]

    如果 ACUV 被编程为47V、则充电器无法支持44.8V 输入。

     他们可以将 BATSRC 连接到 SW2。 SRP 和 SRN 为伪差分。[/报价]

    是的、没关系。

    [/quote]